This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BAT 和 VCC 引脚之间的二极管连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189051/bq40z80-diode-connection-between-bat-and-vcc-pin

器件型号:BQ40Z80

尊敬的支持:

我想向您询问与此特定案例场景相关的其他问题。 您说过、我需要通过二极管将 BAT 引脚连接到 VCC 引脚、以便仿真 MOS 的体二极管的存在(在典型配置中)。 如何连接该二极管? 我在下表中列出了两种可能的情况:

-case1:我在 BAT 和 VCC 之间连接二极管、但放电电流流经另一条路径(在我的情况下、我可以具有高达5A 的电流)、因此我认为该二极管可以保持较小的电流、并且可以节省空间

-CASE2:我在放电电流的同一路径上连接 BAT 和 VCC 之间的二极管、在我的情况下、我需要根据此约束选择相应的二极管

情况1. 情况2.

什么是正确的选择?  

提前感谢您、

Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Giorgio、

    您是否有任何高侧保护 FET? 如果您进行 VCC 连接、则应位于系统侧、以便在电池电量非常低时、电量监测计仍可由充电器唤醒。

    在这种情况下、我会使用100欧姆电阻器将 VCC 连接到系统侧。 如果您没有高侧、那么我会将 VCC 连接到与二极管后面的 BAT 引脚相同的节点。 二极管用于防止电池在电量监测计内部短路时出现过充情况。

    您计划如何在没有保护的情况下连接 PACK 引脚?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。  

    我添加了一些可能会对您有所帮助的更多信息:我使用的电池组具有所有保护功能、因此 BQ40Z80仅用于监测和平衡、DSG 和 CHG 引脚仍处于待测状态、正如您在本主题的相关问题中所建议的那样。  

    如何将 VCC 引脚连接到 BAT 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Giorgio、

    啊、我看到、如果触发电池保护、监测计将断电。

    在这种情况下、我会直接连接 VCC 和 BAT 引脚、两者都位于二极管后面。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很清楚、  在本主题中、您建议我的同事将 BAT 连接到 VCC throigh A 二极管:哪种解决方案是最佳的?

    如果我可以直接连接 VCC 和 BAT、我是否应该使用100欧姆电阻器将电力线去耦到负载? (如下图所示。 较粗的线是高电流流经的路径)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Giorgio、

    我需要更好地了解您的系统以提供更准确的建议、二极管和电阻器的主要目的是防止在监测计内部发生短路时从系统侧到电池组顶部的直接路径。 这是为了 提供额外的保护。

    从本质上讲、这些都是建议、仅使用电阻器也是一种有助于防止短路情况的有效解决方案、最好使用二极管 、因为它可以阻止任何电流流动。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我上载了一个原理图、您可以在其中看到我的系统是怎样的:正如我说过的、我的电池是3S、并且每个电池单元已经嵌入了自己的保护功能。

    e2e.ti.com/.../Gauge_5F00_config.pdf

    我希望我的系统现在清晰明了、希望您能为我推荐 VCC 和 BAT 引脚的最佳解决方案。

    再次感谢。

    Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Giorgio、

    由于您已经对电池提供了保护、因此您所需的保护量并不大、因为电池不会过充或短路以成为电量监测计。 引脚上的电阻器应该可以正常工作、正如您在昨天的帖子中看到的那样(100欧姆)。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢您的支持。

    祝你度过美好的一天!

    BR

    Giorgio