This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:是否有办法复位 tps25750?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189603/tps25750-is-there-a-way-to-reset-the-tps25750

器件型号:TPS25750

是否有一个 i2c 命令可强制 tps25750复位? 我从其他人的问题中注意到你们有2个4cc 命令 GAID 和 GAID。 它们是否在芯片上进行完全复位? 这两条命令之间的区别是什么(根据我的理解、一条命令执行软复位、另一条命令执行硬复位、但我想更详细地解释一下区别是什么)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍曼、您好

    有2个4CC 命令用于复位 PD、它们是 GAID 和 GAID、请参阅下面的区别。

    GAID -恢复正常运行:处理器重新启动、所有 HI 寄存器在重新启动时返回其默认状态、所有 CMDx/DATAx 寄存器返回0。

    GAID -冷复位请求: 处理器重新启动、所有 HI 寄存器在重新启动时返回其默认状态、并且所有 CMDx/DATAx 寄存器返回0。 此任务将重新引导 OTP 引导加载程序。  

    两者之间的主要区别在于 GAID 命令将重新加载 ROM。

    没有 I2C 命令或寄存器可强制 PD 复位、这只能通过4CC 命令来实现。

    非常尊重、

    Brandon Beader