This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:使用 UCC28740时的变压器设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188415/ucc28740-the-transformer-design-when-using-ucc28740

器件型号:UCC28740

大家好  、我想使用 UCC28740设计反激式拓扑、该拓扑的效率应尽可能高。

一些参数如下:

VIN =350V~390V DC、

Vout= 48V

Iout=A

以下是变压器计算:

1.开关频率变化时 Ippmax 是否会发生变化? 如果是、Ippmax 将如何变化?

2.当开关频率降至30kHz 时,NPRI=56对于拓扑是否足够?

2.您认为设计拓扑是可以的吗?您可以提供一些意见和指导,或者帮助纠正拓扑吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    感谢您查询 UCC28740。

    1、这种变化将根据 FM-AM-FM 调制而定。 因此、根据控制律、只有一个频率/振幅会发生变化。

    2.关于变压器的一些一般性意见是针对5A、48V 输出反激式设计、这将非常具有挑战性、因为我通常看到客户使用这种设计时的功率级别高达120-150W。 我看到计算中的 AE 大约为1.63cm^2、可能在较低侧。 我运行了您的计算、您可能需要选择更大尺寸的磁芯、如下表所示。

    我觉得您也可以查看我们的 LLC 器件产品系列。 下面是一个接近您所看到内容的参考设计。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Harish、

      感谢您的回答! 我将考虑采用 ETD49。  

     此外、我还想添加更多输入。 我选择了 PQ3535并将 AE 设置为 Amin。  

     

    可以在附件中看到这些材料、您可以帮助查看磁芯是否适合该设计吗? 谢谢!  

    e2e.ti.com/.../070_2D00_7331-6A-CCO.pdfe2e.ti.com/.../150_2D00_2788-6A-CCO_2D00_117356.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、skyllar、

    我认为 、PQ 内核还通过提供更大的外表面(需要更少的绕组来提供相同的电感)、比 ETD 内核更具优势。 这一优势还允许使用较小的 PQ 内核、以实现与 EE/ ETD 形状类似的性能。 我认为您应该能够将上述内核用于您的应用。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

      感谢您的建议! 我会将 PQ3535用作磁芯。 此外、您认为 NPRI =56、nsec=8对于拓扑是否正常?

    此致、

    Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar

    我认为您应该能够尝试上述方法来获得第一遍的样本。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

      很抱歉打扰您、您能更清楚地描述一下吗? 谢谢你。

    此致、

    Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    我只是想让第一个原型能够继续进行上述规格。 那么、根据我们得到的损耗、它可以进一步优化。

    谢谢你

    此致、

    Harish