This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:LLC 放大电流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189279/ucc256404-llc-magnitizing-current

器件型号:UCC256404

大家好、

通常、我们希望磁化电流较小、以具有"较小的损耗"、

明显的铜损耗占主导地位、

但较小的磁化电流是否也会带来较小的磁芯损耗?

2.较大的 Lm 是否往往具有较大的接线 线圈电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    通过增加 Lm 值来降低磁化电流。 这将提高轻负载效率。 然而、在满负载期间、频率的变化将非常大、以实现所需的增益。  ΔB、Δ I 将随着运行频率的降低而增加。 因此、磁芯损耗将增加。  

    此外、要实现更大的 Lm、您需要具有更大的匝数。 因此 RAC 将会增加。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    非常感谢您的图示、关于满载、我有两个问题。

    需要确认一点、  因为在相同的满负载条件下、较高的 Lm 会导致较小的 Fs、这意味着较长的不连续时间。

    因此、为了补偿更长的不连续持续时间、RMS 电流需要高于具有较低 Lm 的电流才能满足相同的负载电流、对吧?   

    但是、在不连续时间期间、续流电流又会随持续时间的延长而增加吗?

    。μ A

    此外 、由于标称输入电压的增益 mg 应为1、因此如果 UCC256404上的输入电压是固定的、

    理想情况下不会发生频移(fs=FR),我们讨论的上述情形也不会发生,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    [引用 userid="456626" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189279/ucc256404-llc-magnitizing-current/4482272 #4482272"]

    需要确认一点、  因为在相同的满负载条件下、较高的 Lm 会导致较小的 Fs、这意味着较长的不连续时间。

    因此、为了补偿更长的不连续持续时间、RMS 电流需要高于具有较低 Lm 的电流才能满足相同的负载电流、对吧?  

    [/报价]

    你是对的。 我强烈建议您使用不同的振荡器参数来模拟 LLC、以查看这种效果。

    [引用 userid="456626" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189279/ucc256404-llc-magnitizing-current/4482272 #4482272"]但在非连续时间内、续流时间是否也会增加?

    随着频率越来越低、ILM (振铃电流)电流变为零、这会导致 ZCS。

    [引用 userid="456626" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189279/ucc256404-llc-magnitizing-current/4482272 #4482272"]

    此外 、由于标称输入电压的增益 mg 应为1、因此如果 UCC256404上的输入电压是固定的、

    理想情况下不会发生频移(fs=FR),我们讨论的上述情形也不会发生,对吧?

    [/报价]

    没错。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    谢谢、  

    通过您对问题2的回答、

    您的意思是、通过增加 Lm、即使持续时间延长、续流电流的"损耗"仍会更低、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    通过增加 Lm、磁化电流的 rms 值将减小。 因此、铜损耗将降低。 但是、如果 LM 增加太多、将导致零电压开关损耗。 因此、尽管导通损耗降低、开关损耗也会增加。  

    同样、请进行仿真以查看这些影响。

    此致

    曼尼甘塔 P