This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:我们可以将此 SOC 用作12V 电池充电器吗?

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189991/ucc256402-can-we-use-this-soc-as-12v-battery-charger

器件型号:UCC256402

电 阻负载 LLC 工作正常时的效率。 但是、当 LLC 输出连接到12V 电池时、LLC 输出变为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mithun、

    是的。 UCC256402可用作电池充电器。 这是一个在电动自行车充电器(PMP40766)中使用旧版本控制器的参考设计。

    您是否曾尝试在连接12V 电池时捕获波形? 首先、我想了解一下控制器是否关闭、因为过流保护功能会跳闸。  

    我希望这有助于您开始解决问题。