ISO5851的 DESAT 引脚(引脚2)在 ISO5851驱动相关 IGBT 时是否会导致额外的功率损耗...等等,哪一个 eq 7不包括在内?
这是因为当 ISO5851输出引脚6驱动相关的 IGBT 时,DESAT 引脚(引脚2)的充电和放电速率与 ISO5851的输出引脚(引脚6)相同, 因此、该 DESAT 引脚充电和放电会导致一些额外的功率损耗、即 eq。 7不包括在内?"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ISO5851的 DESAT 引脚(引脚2)在 ISO5851驱动相关 IGBT 时是否会导致额外的功率损耗...等等,哪一个 eq 7不包括在内?
这是因为当 ISO5851输出引脚6驱动相关的 IGBT 时,DESAT 引脚(引脚2)的充电和放电速率与 ISO5851的输出引脚(引脚6)相同, 因此、该 DESAT 引脚充电和放电会导致一些额外的功率损耗、即 eq。 7不包括在内?"
您好、Yenwu、
我刚才回复了您的另一篇帖子。
EQ 7不包括为 DESAT 引脚充电所需的功率-但它将比以 EQ 7计算的开关功率要低得多。
希望这对您有所帮助、
谢谢
Sasi
谢谢、Sasi、
对于 DESAT 引脚功耗、当 ISO5851输出引脚6驱动相关 IGBT 负载时、当 IGBT 在正常工作条件下运行时、DESAT 引脚(引脚2)通常会达到多少电压? 如果相关 IGBT 收集到发射极电压降比 ISO5851的 GND2引脚高约2.5V、则当 IGBT 导通时、该内部0.5mA 充电 DESAT 引脚电流将流经 DSAT 二极管和相关串联的1k 欧姆 Dsate 电阻器、其中的 Dsate 引脚 (引脚2)将达到约3.5V,因为0.5mA X1kohm + DESAT 二极管正向压降=0.5V,总压降=约1V, 因此 DESAT 引脚电压在 IGBT 关断时将在约0.5V 之间摆动,在 IGBT 导通时将达到约3.5V。 因此、DESAT 电容器的充电和放电功率不是您说的那么大、并且当 IGBT 导通时、无论 IGBT 是否导通、Vdd2 (usually15V)电源的恒定内部0.5mA 电流都可以被视为持续流向 DESAT 引脚。 该内部0.5mA 电流将流经 IGBT 集电极、当 IGBT 关断时、该内部0.5mA 电流将流经 ISO5851器件 DESAT 引脚2内的放电 FET、 不确定我对该内部0.5mA 工作模式的理解是否正确?
不确定是否将该内部0.5mA 视为 IO2输出电源静态电流的一部分? 可以在 ISO5851数据表的第7.9节 顶部表的 P. 9中看到。最后一行表示 IO2“输出电源静态电流” 的典型值为3.6mA,因此我认为内部0.5mA 应该是该典型3.6mA 静态电流的一部分。 请确认我的理解是否正确?
谢谢。 Yenwu
您好、Yenwu、
感谢您关注 ISO5851器件。
我已经联系 过我们的内部团队、请给我几天时间、我将就此再次与您联系。
DESAT 仅在驱动器打开期间提供500uA 电流、 因此不会固定500uA 电流。 我将确认静态电流是否包含 DESAT 电流。
谢谢
Sasi
感谢您的回复。 Sasi、
根据您的说法、
仅当 INP 为高电平时、DESAT 引脚才处于拉电流模式
因此、我可以假设只要 INP 引脚处于高电平、DESAT 引脚就会持续提供"恒定" 500uA 电流源、
该 DESAT 引脚充电到多高取决于 IGBT 电压将下降的程度以及 IGBT 正常工作条件下的电压降、 如果相关 IGBT 收集到的发射极压降比 ISO5851的 GND2引脚高大约2.5V、 然后,当 IGBT 导通时,该内部0.5mA 充电 DESAT 引脚电流将流经相关的外部 DESAT 二极管和相关串联的1k Ω DESAT 电阻器,DESAT 引脚(引脚2)将达到约3.5V, 由于0.5mA X1kohm + DESAT 二极管正向压降=大约0.5V、并且这2个元件的总压降 =大约1V、
因此、当 IGBT 关断时、DESAT 引脚电压将在大约0.5V 之间摆动、而当 IGBT 在 IGBT 正常工作条件下导通时、该电压将达到大约3.5V。
您能确认我的上述想法 是否正确吗?
谢谢。
Yenwu