This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bqstudio 与 FTDI 器件混淆

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189903/bq34z100-g1-bqstudio-conficts-with-ftdi-devices

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

EV2300和 EV2400接口盒可能不使用 FTDI 芯片、但在 bqStudio 中、每天都有一段名为   com.ti.FTDI 的软件加载

我们还有其他用于电池工作的测试设备、采用 FTDI 芯片构建。

遗憾的是、bqstudio 加载的 FTDI 代码会削减我们的测试设备。 我们认为 EV2300或 EV2400没有 FTDI 器件、因此对该软件负载的需求不明确。

这就排除了我们在 bqStudio 软件和硬件中使用测试设备来收集要提交给新 ChemID 的数据。

是否有人知道解决此问题的方法比在单独的计算机上运行我们的设备更简单? TI 愿意或能够解决这一冲突吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq34z100-g1-bqstudio-conficts-with-other-ftdi-devices-mcico 的可能副本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      不是重复的;这是我的帮助请求... 现在、在编辑时已经知道、OUT 环境中没有 FTDI 器件、但 TI 正在 bqStudio 中运行一些 FTDI 目标代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2300或 EV2400不与 FTDI 共享 USB ID。 但是、bqStudio 会尝试对不是监测计的单个 TI 器件使用 FTDI 接口。

    启动时的自动检测代码需要检查该 TI 器件是否通过 FTDI 适配器连接。 目前无法禁用它。

    我认为、在自动检测检测检测到 I2C 监测计后、不使用 FTDI。 仪表板可以调用它、但可以通过单击关闭自动资源来禁用它。

    如果在启动 bqStudio 时将 FTDI 从 USB 上断开、则应该可以重新插入 FTDI、然后将其与 bqStudio 并联使用。 希望这些知识对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我们昨天很晚才发现、这个 USB 器件排序后 bqStudio 加载过程似乎缓解了这个问题、但这肯定是一个可以在工具中避免的问题。 不应将初始化应用于不属于 bqStudio 环境或为其保留的主机系统资源。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    当然还有改进的余地。 我已经让团队意识到客户问题、希望在某个时候能够解决这个问题。