This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51501-Q1:LM51501-Q1

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184790/lm51501-q1-lm51501-q1

器件型号:LM51501-Q1

数据表中的图9-1、参考使用状态输出通过 FET 将 Vsupply 连接到 Vload。  在数据表的早期注释中、指出 Vout 上必须存在5V 电压才能激活器件。  Vload 和 Vout 相连。 在向 Vout 施加5V 电压之前、状态输出是否拉低?  如果不是、此电路似乎不起作用、因为 FET 永远不会打开、因为需要打开 FET 以向 Vout 施加5V 电压并打开器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    旁路带不用于启动目的。 当 LM51501处于旁路模式时、该器件可用于降低导通损耗。

    此致、

    Feng Ji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    在过去21天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan