主题中讨论的其他器件: LM5156
您好、先生、
我的客户希望更换 LM5156HEVM-FLY 评估模块上的新变压器器件、以验证配置旨在通过18V 至36V 的输入提供12V 2A 的稳压输出
您能否帮助查看以下跳线是否正确?

新型变压器器件 VP4-0075-R
e2e.ti.com/.../VP4_2D00_0075_2D00_R.pdf
原始变压器器件:Wurth Elektronik / 750317933
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的客户希望更换 LM5156HEVM-FLY 评估模块上的新变压器器件、以验证配置旨在通过18V 至36V 的输入提供12V 2A 的稳压输出
您能否帮助查看以下跳线是否正确?

新型变压器器件 VP4-0075-R
e2e.ti.com/.../VP4_2D00_0075_2D00_R.pdf
原始变压器器件:Wurth Elektronik / 750317933
您好、Henry、
通常、连接可以正常工作。 您是否已经使用快速入门计算 器 https://www.ti.com/lit/zip/snvc240 来检查变压器是否位于正确的焊球公园内?
此致、
Brigitte
您好、先生、
很抱歉耽误你的回答。 因为客户需要检查变压器规格。
您能帮助客户查看下面的快速入门计算器表吗?
客户还提供了 webench 文件、这两个文件都提供了不同的组件参数、您建议他们使用哪一个文件?
e2e.ti.com/.../VIN9_2D00_36V_5F00_Vout12_5F00_2A_5F00_SCH_5F00_BOM.pdf
您好、Henry、
我认为2的建议不太远、Webench 建议使用7.6uH 和2作为匝数比、计算器建议使用7.3uH 和2作为匝数比。 客户好像没有更新快速启动计算器黄色字段中的数字。
我认为客户可以按原样使用连接、并且可以使用快速启动计算器计算更新后的变压器所需的其他组件更改。 但他需要更新变压器中的匝数比、因为他在初级侧对2个绕组进行串行化、并在次级侧对齐2个绕组。
此致、
Brigitte
您好、先生、
我的客户使用 LM5156HEVM-FLY 评估模块上的新变压器器件来验证功能、但他们听到了 EVM 上的变压器噪声。 如何解决此问题?
变压器规格:
e2e.ti.com/.../VPH5_2D00_0155_2D00_R_5F00_22.3uH.pdf
LM5156计算器表:
测试波形和噪声文件: