This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:EMI 滤波器工具错误?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190096/lm5145-emi-filter-tool-errors

器件型号:LM5145

您好!

我正在为 LM5145设计 EMI 输入滤波器进行一些测试。

我使用两种不同的工具进行了一次双重检查、但我发现输入电容器的电流共享的 IRMS 值不同。

功率级设计器的结果如下:

C1和 C2分别为3.78A 和1.91A。

但是、如果我使用以下 Excel 计算器:

e2e.ti.com/.../Worksheet-in-Switching-Power-Supply-Design_5F00_-EMI.xls

在 CD = 100uF 和 CIN = 22uF 且运行条件相同的情况下、我得到了这些非常不同的结果:

查看使用的公式、Excel 工具似乎有  一些错误:

1) 1)电容阻抗模块的计算方法 为简单和、而不是"平方和的平方根":

2) 2)在计算每个电容器中的 IRMS 的公式中、缺少阻抗比的平方根:

如上所示、在修改公式后、我终于找到了与功率级设计器的完美匹配

 

 Excel 工具中的这些明显错误的公式是否有任何原因?

谢谢、此致、

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    是的、我看到计算器计算出的复数阻抗不正确、并输出我认为的交流幅度而不是 RMS。

    我不确定该文件的确切托管位置。  您是否确切地知道此文件的位置?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    我在这个论坛中获得了所请求的链接。 您可以在查找标题"LM5145:EMI 滤波器 Excel 工具"时找到我的消息。

    我之所以在这里提问、是因为我无法在 TI 页面上找到它。  我是否有可能获得 非官方版本?

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    我和 David 一起看了上一个主题。 我将和他谈谈 Excel 计算器。

    谢谢、

    -奥兰多