请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92664-Q1 大家好、
现在、我们尝试打开电源、然后查看来自 ECU (通过 UART 的光控制单元)的通信、来自 TPS 的 Rx 不是重新配置、我们可以从终端仅使用 TX、而在所有 TPS 通信都没有启动、您可以在这里支持吗? 正如我们在之前所知、我们之前介绍的是 TPS92662Q1系列器件、该器件还具有相同的驱动器、只需进行少量修改即可将该92664与仿真板配合使用。
问题1:ECU 与 TPS 之间是否需要通过 UART (是否使用500kbps)同步任何时钟设置、因为它包含 系统时钟的内部振荡器?
问题2:它可以与 TPS92662Q1 EVM 板配合使用、但不能与我们一起使用? 问题是什么?
谢谢
Prasad