This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:如何对我的配置进行编程

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190192/bq27421-g1-how-to-program-my-configuration

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、我正在尝试配置 BQ27421。 配置过程是否对 RAM 或 ROM/FLASH 进行编程? 此部件是否只有 ROM?  还是闪存?  如果它有存储默认值的闪存、如何对其进行编程?

感谢您提前及时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    BQ27421-G1没有闪存。 它具有 ROM 和 RAM。

    除了在每次 POR 之后更新满电池和空电池条件以匹配系统要求外、主机 MCU 还必须写入设计容量、设计能耗、终止电压和锥率。

    线程中的内容

    e2e.ti.com/.../bq27421-g1-question-regarding-on-chip-otp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    好的、了解了在 POR 之后、MCU 每次都需要配置 IC。 您是否有与我共享的示例代码?

    感谢您 的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    Linux 内核具有与监测计通信的代码。 搜索 bq27xxx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我已经查看了应用手册。  但 Linux 示例代码仅对监测计 IC 进行简单的读/写操作。 没有什么关于配置 IC 的内容。 您能否给我指出执行配置的更具体的代码?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以从 bqStudio GoldenIamge 选项卡生成 Flashstream (GMFS)文件。 该文件是 I2C 命令序列。 用于读取写入的 Linux 代码足以使用此文件。 该文件包含所有数据存储器。 您可以参考 TRM 并找到您感兴趣的 TRM、以缩短总时间。