This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:100Ah 电池化学成分

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192716/bq78350-r2-device-fw-100ah-cell-chemistry

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

是否有 适用于 BQ78350R2的100AH (15节串联电池、43、5V-54、5V)电池化学成分?  电池是 LiFePO4。   请帮帮我。

此致、

KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq78350使用库仑计数作为监测的基础(它是 CEDV 监测计)。 只要您的系统能够处理低于电压曲线拐点(过热和典型负载)的 EDV 设置、该监测计将与 LiFePO4搭配使用。

    您必须对100Ah 电池组使用电流调节(使用比典型值更小的感应电阻器)、因为该监测计无法处理超过65.535Ah 的电流。 例如、使用1/10的感应电阻器、以便电量监测计测量的电流除以10、电量监测计将"查看"电池组为10Ah 电池组。 这假设电流足够高(它们可能用于100Ah 电池组)。