请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56C230 大家好、
当用户将 MODE 引脚电压设置为高于>20%* VCC 时、预期会出现什么情况。 因为它们希望使用精度较低(5%)的电阻器
此致、
Hayashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当用户将 MODE 引脚电压设置为高于>20%* VCC 时、预期会出现什么情况。 因为它们希望使用精度较低(5%)的电阻器
此致、
Hayashi
您好、Harry、
我阅读了另一个主题、图2仅在预发布器件上可用、似乎没有器件以800kHz 软件频率运行。 请参阅当前数据表
该器件能否在800kHz 频率下工作?
此致、
Hayashi