This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:电源管理论坛

Guru**** 1429890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192515/lm5023-power-management-forum

器件型号:LM5023

您好!

我正在测试由 LM5023控制的反激式电路板、我们已经对其进行多次测试、直至达到30W、并给出了预期结果。

现在、对于具有相同组件的同一电路板、我无法获得以前得到的结果。 现在、在空载时、我在负载时仅获得8V 电压、然后 IC 似乎停止工作(可能是由于某种保护)、电容器从8V 开始放电。

在轻负载条件下也会发生类似的行为。

我已经检查过电路板上的其他元件、它们看起来很好、为什么 IC 停止工作、而我以前曾获得高达30W 的正确结果?

原理图如下:

此致、

Raj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、  

    感谢您关注 LM5023反激式控制器。  

    您提供的原理图是仿真原理图、但 我假设它完全代表了实际原型板的原理图。  

    由于您的电路板在过去的一段时间内工作正常、我不认为存在任何设计或原理图错误。  
    相反、我认为在处理电路板期间、某些组件会损坏。

    在元件损坏的情况下、电路板不再完全匹配原理图、其工作方式与原理图中的元件之一开路、短路或具有明显不同的值时的工作方式相同。   

    如果电路板弯曲太多、陶瓷电容器可能会开裂。  芯片电阻器也可能会破裂、但这种情况更为罕见(尽管并非不可能)。
    此外、电路连接可能会断开、例如铜线迹中的线断裂或无焊盘的组件端接损坏。  

    请检查您的部件、查看是否有明显损坏的部件、或测量错误的值。  更换所有可疑部件。   
    如果未找到任何连接、则查找连接不良、小心不要造成更多的挠性损坏。   

    但它可能不是机械的。  器件可能会因电流过大、电压过高或过热等过载而损坏或其值发生急剧变化。
    如果您发现坏部件并将其更换、则新部件将承受与损坏旧部件相同的过应力、因此在电路板再次工作时检查应力并减轻应力。  

    此致、
    Ulrich