请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54J060 大家好、团队成员
客户希望确认 PG 波形在关断期间有凸点、这是因为 IC 达到 VCC_UVLO、因此不控制 PG 漏极开路?
因此 、当 PG 漏极开路不再下拉时、PG 上的凸点实际上是部分上拉电压?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 King:
EN 不由 TPS54J060驱动。 主要问题是 EN 为什么会变为高电平!
请查看原始帖子以供您参考:
我们必须弄清 EN 发生了什么、EN 为什么变为700mV。
请尝试调试/建议。
Reghards、
Yitzhak