主题中讨论的其他器件:TPS92691
我已经设计了一个使用此芯片的开关控制器、以便与大型 LED 阵列配合使用。 它仍处于原型阶段、因此我将使用电位计/分压器来调节 Iadj 处的电压以调节电流。
VIN = 48V
Vo min = 28V
Vo 最大值= 37.5V
Iomax = 10.5A
这是原理图。

我将注意到、数据表中有一个拼写错误、因此 CSP 和 CSn 是相反的。 我已在该特定原型上对此进行了纠正。
我开始测试它、直到我达到5 A、R8烧坏了、它一直运行得很好。 我更换了它、再次尝试、它再次烧坏了。 然后、我用跳线替换了它、芯片被 Vin 烧坏了。
我知道此设计可以处理10A 电流。我使用我们的 LED 阵列将其运行至10A 电流、这很正常、但尽管如此、我的测试设置仍会导致灼伤。
我正在使用 CR (恒定电阻)模式下的电子负载来测试此芯片、并将负载从高电阻扫描到低电阻(在本例中、从8欧姆开始)。 这对我们来说不一定是个问题、因为我们将上升到所需的电流、而不是突然将其从开路负载升高到大型负载...除非我们使用 PWM。
解决方案不是使用具有更高额定功率的电阻器、因为我已经证明在这种情况下、芯片本身会烧坏、但在我继续测试之前、我需要了解这种情况的发生原因。