This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:将 bq79616-Q1睡眠模式更改为工作模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192028/bq79616-q1-bq79616-q1-sleep-mode-to-active-mode

器件型号:BQ79616-Q1

你(们)好

采用 BQ79616-Q1的客户设计。 他们想知道如何发送命令、电池将从睡眠模式唤醒至激活模式。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    要将电池监控器从睡眠模式转换为活动模式、主机必须发送唤醒 ping /音调或 SLEEPtoACTIVE ping /音调以转换为活动模式。  主机必须发送 ping /音调、因为它无法在睡眠模式下与器件通信。  

    唤醒 ping /提示音将唤醒并重置器件、因此主机需要重新配置器件设置。  SLEEPtoACTIVE ping / tone 仅唤醒器件。   

    最后、等待(~10ms 关断至活动转换+~600us 唤醒传播) x number_for_devices、然后再尝试任何进一步的通信。

    如需更多信息、请参阅 数据表的第9.4.1.3.3节和 《软件设计参考》的第3节。

    最棒的

    Andria