This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:电源管理论坛

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191814/tpsm33625-power-management-forum

器件型号:TPSM33625

尊敬的团队:  

我的客户希望使用 TPSM33625进行预调节、15V 至5V/2A。  

请查看以下客户原理图和概念。  

如上图所示、输入电压(15V、SMPS 输出)的 GND 为 AGND、但 TPSM33625的 GND 为 DGND。  

他们希望  使用 Bead (MPZ1608S601A)连接 AGND 和 DGND。  

请查看上面的接地连接原理图和概念。 请告诉我您对此的看法。  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    由于模块中没有集成输入电容器、建议在 Vin 引脚和 DGND 之间放置 C1和 C2。 否则、磁珠上会出现较大的 LDI/dt、并使芯片的 Vin 不稳定。

    此致、

    宏嘉