主题中讨论的其他器件: PMP9656
尊敬的 TI 合作伙伴:
目前、我设计的 ACF 拓扑使用 UCC2897A 将输入电压:43V~60V 更改为输出电压:12V/21A、如下所示为我的设计问题列表、需要您的帮助来澄清这些问题。
Q1:请参阅 PMP9656、变压器为"RA6992-BL"、我想使用"PH0908.002NL)来替代它、需要您的帮助来再次确认其规格。
RA6992-BL: PRI-Sec-Aux=8T:4T:4T=>回转速率:2:1:1;PRI-CAution=50uH https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/planar-transformers/planar/ra6992/
PH0908.002NL: PRI-Sec-Aux=4T:2T:2T=>转换速率:2:1:1;PRI-INETY=>211uH/2=52.75uH (PRI-A 并行 PRI-B) https://productfinder.pulseelectronics.com/part/ph0908nl
Q2: 请参阅 PMP9656、T2 应用于电流感应、R3的功能是什么? 为什么它与 T2并行? 我知道、它将分离流入 T2和 R3的电流路径、这意味着 T2将不感测总电流 Q5 和 Q6的说明、那么报告"CS"将是错误的?
Q2-1:如果 我不使用 T2进行电流感应、则连接一个 R SENSE 并与 Q5/Q6源极引脚串联以进行 电流感应。 它是否可行? 缺点/优点是什么?
Q3:在 MOSFET 并行应用中、我们通常 在每个 MOSFET 中串联 R 栅极以确保一致的开/关时序、但在 PMP9656 sch 中、我只看到一个用于 Q5/Q6的 R 栅极/R100? 为什么?
Q3-1:R100放置位置、似乎降低了开启速度和关闭速度、对吧? 如果不是、请纠正我的问题。
Q3-2:SR FET:Q1/Q2和 Q4/Q7未检测到每个 FET 的 R 栅极、是否需要保留以确保 并联 MOSFET 的持续开/关时序?
Q4:关于 EMI 测试、由于我们的系统需要通过 B 类测试、是否需要提前预留任何解决 方案或为此保留特殊布局指南? 请推荐,谢谢!
期待您的回复!