This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有碱性充电避免功能的2节镍氢电池充电器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191723/2-cell-nimh-charger-with-alkaline-charge-avoidance

主题中讨论的其他器件:BQ2000

您好!

我们的客户需要在其产品中集成一个简单的2节 AA 型镍氢电池充电器。

由于本产品将由公众操作、因此某些用户可能会使用碱性电池代替可充电电池为设备充电、并希望避免这种情况。

TI 是否提供具有此功能的任何器件? 滤波充电 IC 有多种适合为两节电池充电的选项、但没有提到化学检测、仅电池存在。

在研究过程中、我发现 DS2712器件能够进行这种检测、但成本更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我认为具有电池类型检测功能的唯一充电器是 BQ2000系列。  此外、2节镍氢电池的调节仅为3.0-3.2V。  我们有极少的充电器可以配置和终止镍氢电池。 BQ2000系列包括镍氢终端选项。  

    此致、

    Jeff