This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:UCC27712-Q1 COM 和系统 GND 连接问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190904/ucc27712-q1-ucc27712-q1-com-and-system-gnd-connection-problem

器件型号:UCC27712-Q1

您好!

现在、我们将 UCC27712-Q1用于电机驱动器(三相)。

请参阅建议的布局、如下所示:  

对于三相逆变器应用、使用了三个 UCC27712-Q1。

由于 MCU 的接地端和 IGBT 的电源是通用的、根据上面的布局、

系统接地和电源接地不 能满足单点接地。

在这一点上、信号侧是否存在电源电流干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太理解您的问题。 您能用短语来表达吗?

    为什么系统接地和电源接地不能连接到单点?

    如果您无法将接地端连接到单点、我建议您将接地端连接到单个大型接地平面。

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethi

    在三相逆变器应用中、将使用三个 UCC27712-Q1。

    请参阅上面的布局、电源 GND 和信号 GND 将以三个点连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您是否指的是分离接地? 该器件 具有内置的分离接地

    对于该器件、接地端必须连接到某个位置。 不过、有多种方法可以降低电力线噪声。 您可以使用电感器、扼流圈或电容器来降低噪声。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Edthan Galloway