主题中讨论的其他器件: TPS65988、 TPS65987、 TPS25750
您好!
我希望在我的新电路板上实现 USB-C PD、而我正面临这样一个问题:每个器件都需要一个 I2C 或其他通信接口来对功率水平(例如5V、3A 或20V、3A)进行编程。
理想情况下、我希望找到一个具有预配置电平(高达60W)的器件、该器件具有可上拉或下拉的 GPIO 引脚、以定义这些电平是否处于活动状态。 或者、可以通过单独的器件对其进行一次编程、并且在其中具有非易失性存储器、以存储该数据、即使断电也是如此。
TI 是否有能够做到这一点的器件?