主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A-Q1、 BQ79616、 BQ76PL455A
您好!
目前、我正在设计利用 bq76PL455A-Q1 IC 的 BMS、并已通过 BQ76PL455EVM 评估模块熟悉此 IC 的特性和功能。
我发现并希望得到您团队的指导的一项规范是、在第3页的"评估模块用户指南"(SLUUBA7A)中、该指南指出:"对于具有16节以上电池的电池组、最多可串联堆叠6个 bq76PL455EVM、 最多支持96节电池"。
在 bq76PL455A-Q1数据表(SLUSC51C)第1页中、它显示了以下内容:"在采用双绞线的菊花链中最多可连接16个 IC "。 它还详细介绍了第105页上的菊花链通信、并再次指出它可以与多达16个 IC 连接。
我的问题是、什么限制了评估模块、以便它只能堆叠多达6个模块?
谢谢、
电流