This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:与其他热敏电阻(203AT-2)的温度计算

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189634/bq27220-temperature-calculation-with-other-thermistor-203at-2

器件型号:BQ27220

各位专家、您好!

我°、数据表中外部热敏电阻的温度值单位为0.1K μ s、但使用其他热敏电阻时、是否需要在 BQ27220中更改任何参数?

我的客户计划使用 具有外部热敏电阻模式的203AT-2 (犹太语)。

https://www.semitec-global.com/products/thermistor_at/

e2e.ti.com/.../P12_2D00_13_2D00_AT_2D00_Thermistor.pdf

感谢你的帮助。

此致、

太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemura-San、您好!

    TI 建议使用103AT-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemura-San、您好!

    如有必要、我们还能够计算其他热敏电阻的系数。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrish:

    您可以计算 系数 203AT-2 吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemura-San、您好!

    我将努力为您提供信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirh、

    感谢你的工作。 期待收到您的来信。

    此致、

    Taito Takemrua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是要更新的参数。 我将在分析完成后提供这些值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrish:

    这怎么了?

    如果您需要大量时间、请告诉我 计算的完成日期。

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为203AT 热敏电阻使用以下系数: