This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:OC_TIMER 设置为0ms 时的响应延迟

Guru**** 672920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191229/tps25990-response-delay-when-is-oc_timer-set-to-0ms

器件型号:TPS25990

各位专家:

您能否澄清一下、当 OC_TIMER(瞬态过流消隐计时器)设置为0ms 时 FET 打开的实际跳闸延迟是多少?

在这种情况下、 快速跳闸响应是否也是280ns?

谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gerald、

    感谢您的联系。

    快速跳闸响应始终为280ns、与 OC_TIMER 设置无关。 我明天将就你的第一个问题再次与你联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的回答。 我要等你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gerald、

      当 OC_TIMER (瞬态过流消隐计时器)设置为0ms 时、μs 跳闸延迟约为5-10 μ s。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。