请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76005-Q1 团队、
我的客户正在使用 LM76005-Q1开发应用。 根据数据表计算得出、其电感器应为6.8uH-10uH、饱和电流为4.5A (正常运行)。
根据数据表、电感器还应具有 最小高侧开关电流7.8A 的饱和电流。 这使得电感器非常大!
7.8A 是硬性稳压标准吗?
使用较低电感器时需要考虑哪些因素?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
我的客户正在使用 LM76005-Q1开发应用。 根据数据表计算得出、其电感器应为6.8uH-10uH、饱和电流为4.5A (正常运行)。
根据数据表、电感器还应具有 最小高侧开关电流7.8A 的饱和电流。 这使得电感器非常大!
7.8A 是硬性稳压标准吗?
使用较低电感器时需要考虑哪些因素?
谢谢