This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005-Q1:电感器选择放大器;高侧开关电流要求(7.8A)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191192/lm76005-q1-inductor-selection-high-side-switch-current-requirement-7-8a

器件型号:LM76005-Q1

团队、

我的客户正在使用  LM76005-Q1开发应用。 根据数据表计算得出、其电感器应为6.8uH-10uH、饱和电流为4.5A (正常运行)。
根据数据表、电感器还应具有 最小高侧开关电流7.8A 的饱和电流。 这使得电感器非常大!

7.8A 是硬性稳压标准吗?
使用较低电感器时需要考虑哪些因素?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    理想情况下、电感器饱和电流高于器件的电流限制。

    这将在任何短路期间保护系统。

    请注意,磁粉芯电感表现为软饱和而不是硬饱和(铁氧体磁芯)。  

    在数据表中查找电感与电流间的关系曲线。

    只要7.8A 时的电感没有急剧下降、您就可以使用软饱和电感器。  

    希望这对您有所帮助

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、感谢您的帮助!