This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:泄漏电流

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189524/tps25221-leakage-current

器件型号:TPS25221

您好!

你好。

您能否告诉我们、当芯片完全未通电(输入电压=0V)时、器件 TPS25221 OUT 引脚中的泄漏电流是多少? 但 OUT 引脚上的电压仍通过电容器缓冲至5V。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ray Vincent:

    我们现在正在度假、我们将在回来时回复您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    你好。 我想跟进客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    我检查了内部文档、找不到该数据、但我有 TPS25221EVM、我将使用它进行测试、并立即回复您。 谢谢你。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    我使用我们的 EVM 进行测试、当我禁用 EN 并在 VIN 中添加5.5V 电压时、电流大约为0.064uA、它与我们的数据表匹配、并且我更改为在输出引脚中输入5V 电压、电流非常接近0、 我现在还移除了输出电容器。

    希望对您有所帮助。

    此致、

    Kuno