This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:最小输入电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190970/lm5013-q1-minimum-input-voltage

器件型号:LM5013-Q1

大家好、团队、

我有疑问。  

应如何计算最小输入电压? 我知道如何根据等式9计算最大输入电压。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以使用以下近似公式:

    VIN-MIN = Vout/(1-(TOFF*FSW))

    您可以假设 Toff = 50ns。

    该方程式是近似的。  如果计算得出 Vin-Min

    小于6V、则最小值为6V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的解释。

    此致、

    Masa