This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:关于禁用功能

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189366/lm5145-q1-about-disabling-a-function

器件型号:LM5145-Q1

您好、E2yE 专家、  

你好。

我正在设计基于 LM5145-Q1同步降压控制器 IC 的可变电源、但只要我能够理解、我就不需要使用 COMP 引脚(电压控制模式/控制环路补偿)、而且它在我的设计中具有功能。 但我无法找到如何在不使用时将其保留。 我是否将其保持浮动、是否接地或是否需要使用它? 如果您能帮助我、那将会很好。 我附加了我一直在研究的原理图、错过了输出电感器和反馈分压器的一些部件、但没关系。

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    您绝对需要连接 COMP 引脚、COMP 引脚与斜坡进行比较以控制 PWM 占空比。

    我不确定您打算如何设计而不使用它。

    我没有看到您的原理图、您可以重新连接吗?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    你好。

    此处随附的是原理图。  

    e2e.ti.com/.../schematic-_2800_2_2900_.zip

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    在 Q15中使用外部栅极驱动器或功率级似乎是这样。

    Q15的器件型号是什么?

    FB 节点电压也来自哪里?

    无论如何、您需要有一些 FB-COMP 补偿网络、以便误差放大器保持稳定。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    你好。

    由于开关频率的原因、我不得不将 Q15功率级更改为分立式 MOSFET。 我附加了新原理图。 反馈电阻分压器将连接到 SMPS 电路的输出端、DAC 将连接到 FB 引脚、并连接一个电阻器来控制输出电压、但我不知道它是否会因为 COMP 而影响 IC 的工作 功能。 我已经附加了一个显示计划电路的基本方框图。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    COMP 网络仍是绝对必要的操作。  

    您可以使用 DAC 动态调整输出电压。

    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf 中的图8和公式4 

    此外、您为什么要使用并联电感器?  我强烈建议只使用单个电感器。

    您能否填写 https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC? 

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多