请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24315 大家好、 我们在其中一个设计中使用 BQ24315DSGR 器件、为了执行热分析、我们正在寻找 RJB、RJC 等数据。 从数据表中、我们只能得到 Rjc & Tj max、这不足以进行热分析。
那么、有人知道我可以从哪里获得 这个 RJB 值? 或者是否有其他方法在不考虑 RJB 值的情况下执行热分析?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anand、您好!
遗憾 的是、我们似乎没有针对这个特定的接面到电路板常数(RJB)。 您仍然可以使用数据表中的值。 该数据表具有 RθJA Ω、 RθJC Ω 和 Tj (max) 值。 以下应用手册对于使用这些材料进行热分析可能很有用: 《半导体和 IC 封装热指标》。
此器件的 BQ24314C 也似乎有更新版本 。 它确实列出了您所期望的所有热性能信息数据。
如果您有任何其他问题、请告知我们。
此致、
Luis Hernandez Salomon