This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24315:热数据请求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24314C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190615/bq24315-request-for-thermal-data

器件型号:bq24315

大家好、 我们在其中一个设计中使用 BQ24315DSGR 器件、为了执行热分析、我们正在寻找 RJB、RJC 等数据。 从数据表中、我们只能得到 Rjc & Tj max、这不足以进行热分析。  

那么、有人知道我可以从哪里获得 这个 RJB 值? 或者是否有其他方法在不考虑 RJB 值的情况下执行热分析?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    遗憾 的是、我们似乎没有针对这个特定的接面到电路板常数(RJB)。 您仍然可以使用数据表中的值。 该数据表具有 RθJA Ω、 RθJC Ω  和 Tj (max) 值。  以下应用手册对于使用这些材料进行热分析可能很有用: 《半导体和 IC 封装热指标》。

    此器件的 BQ24314C 也似乎有更新版本 。 它确实列出了您所期望的所有热性能信息数据。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的意见。