请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3405A 
请查看以下电路以驱动9.6V 和280mA 的背光
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
JITHU、您好 !本期专家目前正在庆祝中国新年。 请等待回复延迟。 感谢您的理解。
您好 JITHU
我认为该原理图适用于12V 输入、9.6V 输出、280mA LED 电流的运行。
通过计算、电感值为47uH。 我对此有点担心。
您好 JITHU
我认为这不会是问题。 由于目标电流非常小、因此与数据表典型应用中的值相比、这将导致计算出较大的电感器。 通常、大电感器将获得较小的纹波电流、从而降低电感器损耗。 如果这不是问题、也可以选择较小的电感器。