This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022RWUR

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188075/tps61022-tps61022rwur

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:TLV61046TLV61046A

您好!

我设计了基于 TPS61022RWUR、 TPS61022RWUR、BQ24075QRGTRQ1和 TLV61046ADBVT 的电路板。  
原理图附在下方。

我测试了电池充电 IC、电量监测计和降压升压 TPS61022RWUR。 在这种情况下、除了 TLV61046 IC 电感器未焊接在电路板上之外、其他器件都能正常工作、因为我们需要在验证其他 IC 后的稍后阶段使用该蜂鸣器。

一切都很顺利、但我们很快就焊接了蜂鸣器电路的电感器 L2。 该电路会运行片刻、并开始显示出短缺。 经过分析、我们发现 TPS61022RWUR 已损坏。  
我想知道可能导致其损坏的问题是什么?
蜂鸣器电路是否可能会向5V 降压/升压电路馈电并导致其损坏?
e2e.ti.com/.../8877.a.pdfe2e.ti.com/.../b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您能否说出短缺点、TLV61046的输出或 TPS61022的输出在哪里?

    此外、您能否测试损坏的 TPS61022的引脚状态? 是否存在开路、接地短路或具有固定阻抗值? 这可能也有助于我们分析问题。 谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    感谢您的回复。

    充电器 IC 的 SYS 引脚也存在短缺、该引脚也与5V 降压/升压转换器的输入连接。

    降压/升压转换器的输出显示了450欧姆电阻器。

    我有两个板、两个板都显示相同的东西。 这意味着我们执行了与相同板类似的操作。

    我想补充一点、因为蜂鸣器电路的电感器占用空间错误。 我们通过一些导线添加了它。

    您认为这可能会导致问题吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您的更新。

    SW 引脚接地和 FB 引脚接地的阻抗如何?

    使用导线添加电感器可能对这一点没有很大影响、但您也可以尝试使用正确的尺寸。

    此外、我认为您可以尝试断开 TLV60146和 TPS61022、并向 TLV61046添加外部5V 电源、以检查它是否可以正常工作以及是否存在过流情况。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    我先拆下充电器 IC、现在还存在短缺、然后清除了仍然存在的燃油表。 然后、我移除了5V 降压/升压 IC、短缺消失了。

    在一个电路板中、如果我将5V 电压应用于需要5V.it 工作但需要一个电路板的其余电路、这些器件也不工作。  

    我想知道什么可能会导致这种情况。

    我使用 PD 适配器通过 USB C 为电路板供电

    USB C 使用电阻在 CC 配置模式下连接、因此不应要求 PD 适配器提供更高的电压。 它应该在5V 电压下工作。 此外、我检查了充电 IC 是否具有过压保护、因此这不会是问题。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    是的、请检查绝对最大额定值-正如您在 TLV61046A 的数据表中看到的、VOUT 上的负电压限制为-0.3V

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我不确定、我非常理解您的答案。

    我正在寻找造成这种损坏的可能原因、以便我可以避免下一个版本的损坏。

    正如我之前提到的、在未安装蜂鸣器电路电感器之前、该电路板工作正常。

    我们很快就安装了蜂鸣器电路电感器、它也是一个降压/升压 IC。

    两个板都会损坏。

    如何再次避免此问题?

    我是否应该在5V 降压/升压电路的输出端添加某种二极管?

    如果是、您可以建议任何器件型号吗?

    5V 电路的电流不超过1A。

    如果您需要完整的原理图、我可以私下发送给您。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    很抱歉造成混淆。  

    我认为您需要  单独调试 TLV61046A 器件-断开其他器件的连接。

    请首先检查反馈分压器是否设置正确、以及连接是否正确。

    然后尝试加电(以最低输入电压和电源上的电流限制开始-也有一些负载连接到输出、例如最大负载的10%) 器件并检查输出电压-特别是。如果它上升、如果它上升到更多、则输出电压应为。

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果我直接向该 IC 施加输入、TLV61046A 工作正常。
    我正在寻找 TPS61022损坏的可能原因。 是什么导致它在两个电路板中的输入短路?
    L2是否可能产生负尖峰并使 TPS61022输出直接与 TLV61046A 的输入相连?

    如果是这样、您能帮助我为 TPS61022的输出添加一个负尖峰抑制二极管吗?

    我订购了损坏的新 IC 以更换板载 IC、但我不想再次损坏它们。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    超出此范围的负电压将损坏内部 FET。

    通常、我们在每个引脚中都有反向并联二极管(用于 ESD 保护)、您可以测试 GND 和每个引脚之间的压降、以确定该二极管是否损坏。 如果压降约为~0.6V、则情况正常、否则二极管损坏。

    此外、您还可以尝试测量受损器件的 SW-GND 电阻和 SW-VOUT 电阻、以便我们能够了解低侧 FET 或高侧 FET 是否受损。

    此致、

    Nathan