This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:FET 启用禁用的电路板通信

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189989/bq76942-fet-enable-disabled-board-communication

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

我使用的是 BQ76942 IC、每当我发送 FET 使能命令时、与 bq Studio 的通信就会停止、器件不响应。 所考虑的接口是具有 EVM 板的定制 BQ76942器件。

是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确的话。 您正在使用定制板和我们用于 EV2400的 EVM、以便能够与 BQStudio 通信。 如果是、您是否在 EVM 上未组装 BQ76942 IC? (只需确保您没有两个 BQ76942 IC)

    请分享定制板的原理图、并附上如何连接 BQ76942 IC 和 EVM 的图?

    很难在没有太多细节的情况下提供可能的解决方案。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我使用 USB 为 Bq76942 EVM 的逻辑部分供电。 AFE 未通电、且 EVM 上安装了上拉分流器。  

    我将很快分享原理图。  

    但我能够执行其他所有命令...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyank、

    您是否移除了 EVM 上 SDA 和 SCL 引脚上的分流器?  在 EVM 上短接接头将影响通信。

    此外、EVM 和定制板是否使用相同的 GND? 应使用相同的 GND。

    请共享  定制板的 CHG 和 DSG 电路。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我移除了将板载 AFE 连接到 EVM 的分流器、并使用了 SDA_MCU 和 SCL_MCU。 移除分流器置于上拉配置下。 我的定制板和 EVM 的接地短路。 正如我说过的、我能够执行其他命令。 我很快将共享 chg/dchg 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyank、

    请参阅内部消息。

    此致、
    何塞·库瑟