请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 你(们)好
使用 BQ27742-G1进行客户设计时、黄金文件已成功。
当使用0.1C 放电时、SOC 也会平稳降至0%。 但是、当在脉冲负载模式下使用较小的电流放电时、问题如下:
SoC 从5%降至0%
2.将 RSOC 提早设置为0%至3V (设置为2.8V)
3.这在第一个周期是正常的,通常在第二个周期发生
已附加 gg 文件。
默认为 golden 设置 gg 文件。
样本 C 跳转发生 gg 文件。
e2e.ti.com/.../S-default-and-Sample-C-gg_2800_20230206_2900_.gg.csv
加放电如下:
为什么 SOC 会进入正放电模式?
如何改进它
谢谢
星号