This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:正放电期间 BQ27742-G1 SOC 跳转

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193432/bq27742-g1-bq27742-g1-soc-jump-during-plus-discharge

器件型号:BQ27742-G1

你(们)好  

使用 BQ27742-G1进行客户设计时、黄金文件已成功。  

当使用0.1C 放电时、SOC 也会平稳降至0%。 但是、当在脉冲负载模式下使用较小的电流放电时、问题如下:

SoC 从5%降至0%

2.将 RSOC 提早设置为0%至3V (设置为2.8V)

3.这在第一个周期是正常的,通常在第二个周期发生

已附加 gg 文件。

默认为 golden 设置 gg 文件。

样本 C 跳转发生 gg 文件。   

e2e.ti.com/.../S-default-and-Sample-C-gg_2800_20230206_2900_.gg.csv      

加放电如下:

为什么 SOC 会进入正放电模式?

如何改进它

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 DSG 休息时间设置非常高。 1800秒。 即使负载降至3mA 以下、监测计也将保持在放电状态1800秒(30分钟)。 这可能会使平均 I/P 上次运行偏斜、并导致错误的负载预测、从而导致 SOC 跳转。

    虽然可能有理由将 DSG 放松时间设置为高电平、但它可能与这些 SOC 跳转相关。