请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-2 您好!
在我的 PCB 板上、我们使用 LM5050-2器件在电路中与 MOSFET LM5050-2配合使用、如下所示:
对于以下电路:
当我从连接器输入48V 直流电压时、我测量的 MOSFET 的引脚3电压 为48V、MOSFET 的引脚4电压为47.3V、MOSFET 的引脚1电压也为48V、正如我所理解的那样、LM5050-2看起来根本不起作用、 栅极电压应为48+12V、我的设计有什么问题?
谢谢