This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:定时器和 PWR 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192703/lm5069-absolute-maximum-ratings-for-timer-and-pwr-pins

器件型号:LM5069

您好!

我想向您询问有关 LM5069-1器件的信息。
定时器和 PWR 引脚的绝对最大额定值是多少?
数据表中没有说明。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    它是7V。

    这些引脚由  LM5069-1驱动、不应强制施加任何外部电压。  

    为什么它对 客户很重要? 您能告诉我们吗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我问这个问题是因为我的客户正在进行开路/短路测试、将 VIN 短接至这些引脚会损坏器件。

    此致、