This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:12.7V 输入至0.6V 输出应用

Guru**** 2743445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189966/tps62903-12-7vin-to-0-6v-output-application

器件型号:TPS62903

您好!

我们的客户已经在严格的上电/断电序列中寻找12.7V 输入至0.6V/3A 输出的直流/直流转换器、我们建议 TPS62903为最佳转换器。

在查看数据表时、我们有一个问题、即 TPS62903如何通过12.7V 输入电压驱动0.6V/3A 输出。 因为数据表指定了50ns 的最短导通时间和可选的1MHz 或2.5MHz 开关频率。 即使我们可以选择1MHz 开关频率、本例中的导通时间也是47ns、小于最短导通时间50ns。

您能否告诉我们 TPS62903如何通过12.7V 输入电压驱动0.6V/3A 输出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    感谢您的联系。 我的同事很快会给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    感谢您的提问。

    TPS62903的输入范围为3V-17V、输出范围为0.6V-5.5V、因此非常适合您的客户。 它有两个由分压器设置的输出电压选项、能够根据需要以3A 的电流驱动所需的电压。

    VFB 外部分压器:0.6V 至5.5V

    2. Vset 内部分压器:0.4V 至5.5V 之间有16个选项

     对于 Ton 时间、我们可以查看数据表中的公式3:

    TON =(Vout/Vin)*(1/Fsw)  

    随着 开关频率的降低、Ton 将增大。 这都是省电模式功能的一部分、该功能在边界处进入不连续导通模式。 50ns 最小脉冲的原因是为了限制驱动较小电压时的开关损耗。 工作频率从其1MHz 的标称值自动线性降低、从而保持高效率。 因此、在客户的情况下、频率将降低、这将使 Ton 增加到超过最短导通时间。

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    感谢您的解释。 我了解到开关频率将线性地低于1MHz 或2.5MHz、从而使效率达到最高。

    如果我的理解是正确的、

    您能告诉我在这种情况下我们如何期待或计算开关频率。

    ——您是否还想知道此功能是否来自100%占空比运行。

    此致、

    TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    开关频率将自动变化以保持稳定的输出电压。 我将检查我们是否有用于计算本例中开关频率的特定公式。

    关于100%占空比操作、我认为我不能正确理解您的问题。 在100%占空比运行模式下、一旦最短关断时间达到80ns、开关频率将自动降低、直到达到100%模式(始终为高电平)。 在此模式下、高侧开关始终处于打开状态、低侧开关始终处于关闭状态。 因此、由于开关始终处于打开状态、因此不会有导通时间或关断时间。  

    VIN (min)=VOUT + IOUT (RDS + RL)、其中 RL 是电感器的直流电阻、RDS 是高侧 FET 的导通电阻。 这些电阻非常小、因此在该工作模式下、VIN 几乎完全等于 VOUT。 这是否回答了您问题的第二部分?

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释。

    为了了解 TPS62903的工作原理、我运行了一些仿真并附加了结果。 开关频率为1.2MHz、在强制 PWM 2.5MHz 设置下为 TON=50ns、在 AEE 2.5MHz 设置下为540kHz、TON=100ns。 它看起来强制 PWM 开关频率是根据最小导通时间的 ton=50ns 计算得出的。 因此、从效率和准时角度来看、AEE 模式都是最佳的。

    请查看该文件、如果有问题、请告知我。

    此致、

    TI.IMI

    e2e.ti.com/.../TPS62903-pspice-test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    感谢您分享演示。 视觉上看非常有用!

    您的仿真是绝对正确的。 在强制 PWM 模式下、如果 Fsw 为1MHz、则 Ton 时间将为47ns、这是不可能的。 这就是仿真显示 Fsw 增加到1.17MHz 的原因。 当我们使用较小的输出电压时、应启用省电模式、AEE 函数将根据输入电压和输出电压自动更改 FSW。 使用省电模式时计算 FSW 的最佳方法是使用 PSPICE 仿真。

    该器件的优点是具有 DCS 控制、可无缝转换到省电模式。  这使其在功率损耗降低时具有高效率、因此、在使用小负载时启用省电模式是非常好的。

    此致、

    Akshat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    非常感谢。 此操作已关闭。

    此致、