This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:SS 引脚上的最大电压

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192883/tps56c230-maximum-voltage-on-ss-pin

器件型号:TPS56C230

大家好、团队成员。

您能告诉我 SS 引脚上的最大电压吗?

条件

VIN=16V

Vout=1.0V

如果您需要 更多信息、请告诉我。

我将使用该信息 进行 CSS 选择。

此致、
Tagami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您选择 CSS 进行软启动时间计算、只需按照第11页中的公式2操作。 内部 ISS 充电 CSS 到 Vref 所用的时间是软启动时间。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    这是否意味着 SS 引脚上的最大电压为0.6V?

    与 CSS 选择中的额定电压相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomohisa

    您可以看到7.2功能块、实际上、有一个5uA 的内部电流源(ISS)为外部 CSS 电容器充电、软启动在充电至0.6V 后结束。 0.6V 是 Vref 电压和软启动终点、而不是最大 ss 电压。 CSS 计算基于 ISS 和 TSS、不需要 SS 电压。

    徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我需要知道用于选择 CSS 的最大 SS 电压。

    因为 CSS 具有额定电压。

    CSS 的额定电压必须大于最大 SS 电压。

    您能告诉我 最大 SS 电压?

    Tagami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomohisa

    最大 SS 电压为~5V、ABS 值为6V。 建议所选电压不超过6V。

    徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我将为 CSS 选择额定电压为6V 或更高的电容器。

    Tagami