This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:您能解释一下 VEN 的详细功能吗?

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193631/bq34z100-r2-could-you-explain-detail-function-of-ven

器件型号:BQ34Z100-R2

大家好、

µA VEN、数据表显示"可选择使用该信号来打开/关闭输入分压器、从而降低分压器网络的功耗(典型值为45 μ A)。"
您能解释一下 VEN 的详细功能吗?
我在数据表和技术参考手册中找不到它。



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      该引脚用于导通 bq34z100-R2数据表中图8-3原理图中的 FET Q4和 Q5、当该 FET Q5导通时、电池组电压除以 R1和 R7、 分压后的电压被馈送到电池电压表的 BAT 引脚、以将其转换为数字值。 引脚 VEN 上的电压是脉动的、而不是恒定的电压、这将确保分压网络仅在监测计读取电压时消耗功率、 否则、该电压分压网络不会消耗任何电流、因此、通过在 R1和 R7上施加恒定电压可以节省能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven -San、

    感谢您的解释。 我知道。
    此外、您能否在图8-3中说明 SW1 (LED 显示屏)的功能?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当 VEN 不是高电平时、用于导通 FET 以进行电压采样、它用于 LED 按钮检测