请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562211 大家好、团队、
我在 TPS562211的 Vin=12V、Vout=3.3V、Iout=0.5A 仿真得出
相应地、我更改了使用 公式12计算的电感值 Lmin (电路附加以供参考)。
因此、最小值=15.95uH、大约为16uH。 在对其进行上述值的仿真后、我得到了如下所示的结果。 它未正确仿真。
而对于4.7uH、电路在相同的负载下正常工作、并且我获得了正确的结果。
那么、电路是否适用于所选电感值?
谢谢、
Siddhi