This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:器件寿命估算

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880553/bq24450-device-lifetime-estimation

器件型号:BQ24450

您好!

我想知道在 Tamb=55°C 且正常运行条件下、此器件的使用寿命是否为10年

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们对 器件进行了一些可靠性计算。  但我们 通常不保证器件在特定时间内都能使用。

    您的器件应用是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢重播、

    最后、我将使用 TI.com 上的 DPPM/FIT/MTBF 估算器工具来确定预期寿命。