This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:软启动

Guru**** 2523900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878326/tps62745-soft-start

器件型号:TPS62745

大家好、

我的客户正在使用 TPS62745、有2个软启动问题、

1.是否有 Tsoftstart 的最小值和最大值数据?

2.根据测量,客户在启用器件时 Vout 过冲,由于该器件的软启动是固定的,因此在这种情况下如何调整 Vout 过冲? (客户规格 Vin=5V,Vout=3.3V,Iout=0.3A (最大值),Cout=10uF*2)

下面是 d/s 参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    (不保证)最短和最长 SS 时间为523 μ s / 932 μ s。  我实际上看不到该波形中有任何过冲。  它仅来自数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    查看 TPS62745的控制拓扑、如果负载电流小于 SS 时间内降低的电流限值、则可能会出现少量过冲。  在 SS 期间、该器件会随着输出电流等于(减小的)电流限值而斜升。  在 SS 时间结束 时、开关电流需要几个开关周期才能降低到所需的负载电流、电路才能达到稳定状态工作点。  这段时间内的过量电流将导致输出电压出现非常轻微的过冲。 我今天对类似的器件运行了一些仿真、这就是我观察到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    很高兴再次联系我们,因为过冲并不是每次客户测量时都显示出来,而且过冲值似乎在他们的规格范围内,所以他们没有为我提供波形。 但是、我将与客户一起检查测量时设置了多少负载电流、可能 是负载电流低于 SS 期间降低的电流限制。

    我认为这是一个小拼写错误,但我认为,您的意思是,在 SS 的末尾,电流需要几个开关周期才能降低(不会降低电流石灰值),而电路(Vout)则需要达到稳定状态运行点。  对吗?

    我运行了一个简单的 WEBENCH 启动仿真 ,条件与客户规范(5Vin、3.3Vout、I=0.3A)一样

    并找到与您所说相同的结果。 这可以通过调整设计来解决吗?

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我返回并更正了拼写错误。  看看 Webench sim、这是完全不同的。  您能否分享您的 Webench 设计以便我了解一下?  它可能存在问题。  在平均时间内、我今天将在 pspice 中运行仿真。  我确信 pspice 会揭示我所期望的确切现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我只需在 WEBENCH 中键入客户规格并运行启动仿真、然后获得上述结果、我没有更改任何参数、因此很容易从您的角度复制。

    请告诉我 pspice 仿真结果,并向我解释根据您的方法应该是什么正常的启动操作结果,谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    我不知道 Webench 为什么会这样做(毕竟是 Webench……)。  我运行的功耗仿真没有这种瞬态影响。  我认为您应该在 Webench 论坛上发布一个单独的主题、并要求他们解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    明白了,感谢您的回应。

    由于客户说过冲在其系统规格范围内并且偶尔出现过冲、因此我们现在可以解决此问题。

    Andy