This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877331/tps2121-tps2121

器件型号:TPS2121

大家好、我使用 TPS2121从5V 电源切换到3.7V 电池。 遗憾的是、即使电池电量稳定、我也会看到输出下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    该转换期间的负载电流是多少?负载类型是什么?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    电流大约为1-1.3A、这是一款手机。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    很抱歉耽误你的回答。 您的 CP2引脚连接到什么? 此外、进入 IN1的标称电压是多少? 大约为4.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    IN1标称电压为5V (直流)、IN2为3.7V (BAT)。 CP2连接到 BAT。

    谢谢、

    Chris

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    使用您的分压器进行此处的计算、我们得到:

    • PRI = 1.59V
    • CP2 = 1.18V

    TPS2121的工作方式是、它将 PRI 与 CP2进行比较、然后在 PRI 低于 CP2时切换到 IN2。 我在原理图中看到的差异是顶部的注释、即器件应在3.3V 时切换。

    PRI 和 CP2的电阻分压器采用相同的10K/4.7K 配置、可提供上面列出的值。 这意味着当 PRI 引脚变为1.18V 时、器件将切换到 IN2。 如果我们将该值插入电阻分压器公式...

    您得到的开关电压为3.7V、这也是与 IN2相同的电压。 由于原理图上没有配置任何迟滞、这可能会导致一些意外行为。 这里的任何细微变化都可能导致器件在电源轨之间相对较快地切换、并可能会出现意外行为。

    您的目标是3.7V 切换、还是您想要3.3V? 如果您确实需要3.7V 电压、我建议通过一个1MΩ Ω 电阻器将 ST 引脚连接到 PRI 引脚。 这样、当器件切换到 IN2时、PRI 引脚将稍微下拉、从而防止来回快速切换。

    此处还有一个参考设计、说明了无缝切换设计、如果您尚未看到该设计、该设计可能会很有用:

    http://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf