This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:12V 直流输入至-12VDC 和+5VDC

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878359/tps54302-12vdc-in-to--12vdc-and-5vdc

器件型号:TPS54302

Helloe2e.ti.com/.../12VDC_5F00_12_2D00_125VDC_5F00_B0.pdf

您能否使用 TPS54032验证设计以生成12VDC 输入至-12VDC 和5VDC?  

输入过流保护、EMI 或我们需要纠正的任何其他问题。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    磁珠不能用作电感器。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V 电源上的输入电容器应以-12VCC (器件的 GND 引脚)输出为基准。

    使能电阻器可能需要不同的连接、请参阅  http://www.ti.com/lit/an/slva540/slva540.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

      关于使能引脚电阻器、您是指12V 至-12V 电源还是指5V 电源? 查看您发送的文档后、我看到分压器应以-12V 而非接地端为基准。 直接从文档复制的是下面的脚本。

    请注意、分压器仍必须确保 EN 引脚不超过5V 的最大额定引脚电压(基准电压为–7V、基准电压为–12V)。 在这种情况下、将图3中的分压器修改为以–12V 为基准。以下 EN 公式源自图4。

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有其他问题吗?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

      关于使能引脚电阻器、您是指12V 至-12V 电源还是指5V 电源? 查看您发送的文档后、我看到分压器应以-12V 而非接地端为基准。 直接从文档复制的是下面的脚本。

    请注意、分压器仍必须确保 EN 引脚不超过5V 的最大额定引脚电压(基准电压为–7V、基准电压为–12V)。 在这种情况下、将图3中的分压器修改为以–12V 为基准。以下 EN 公式源自图4。

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随附了一个更新的原理图、其中包含一些有关接地和-12V 基准的问题。 请仔细查看并告诉我们您的想法。

    e2e.ti.com/.../Power-125_2D00_12-TPS54302-A1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为电阻器的值很好、启动没有影响、但请注意、关断不能由 EN 控制、因为当 VIN 较低时、EN 电压仍然很高。 最好使用外部信号来控制 EN 引脚。

    肖恩