主题中讨论的其他器件: CC1310、 TPS61099
您好!
我有为标准锂离子电池(3.7V/1000mAh)充电的任务。 我的器 件具有一个从24到3.8V (为 GSM 模块供电)的降压转换器和一个 LDO (从3.8到3.3、为 cc1310射频部件供电)、因此我被限制为3.8V 的电压源。 BQ24040数据表显示、输入电压范围必须高于3.5才能开始充电过程。 下面是我的原理图:
首先、我连接了放电的电池、 电压为3.1V。 当我打开充电时、"in"引脚上的电压升至3.85V、"PG"变为低电平(50欧姆、因此我假设应用的电压足够)、但"out"引脚上的电压保持在3.1V。
我一直在尝试断开蓄电池。 在这种情况下 、"OUT"引脚上的电压为0.145V。
充电无法启动的原因可能是什么?