请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8801EVM-776 大家好、
我们的客户正在申请 TPS7A8801EVM-776的电路板尺寸。
您能否分享其尺寸、以便我通知客户?
谢谢!
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户正在申请 TPS7A8801EVM-776的电路板尺寸。
您能否分享其尺寸、以便我通知客户?
谢谢!
Jonathan
您好、Jonathan、
出厂时 、TPS7A8801EVM-776 具有以下尺寸。
长度 x 宽度 x 高度
104mm x 61mm x 10.5mm
谢谢、
斯蒂芬